This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:我有一些问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678375/lmx2572-i-have-a-few-questions

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2582

您好!

数据表第8.3节指出、无需上拉输出线路。  但是、在评估板中、仍有一个填充选项可通过电感器上拉输出。  哪一项是正确的?

其次、如果 SYNC、SysRefReq、RAMPCLK 和 RAMPDIR 引脚未被使用、它们需要任何特殊的端接还是芯片内部有适当的端接?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    LMX2594/95、LMX2582/92和 LMX2572均引脚兼容。  

    尽管 LMX2572不需要这些上拉电阻、但其他器件也需要。

    因此、从物流角度而言、我们更容易制作一个支持所有选项的 PCB、这就是我们所做的。

    总之、您不需要容纳这些上拉组件、但是、如果您认为使用 某些其他引脚兼容且确实需要上拉的器件、您可以考虑这一点。

    对于 SYNC、SysRefReq、RAMPCLK 和 RAMPDIR 引脚、如果您在软件中将其断电、这些功能将完全关闭;没有特殊的终端。   由于您不需要这些功能、我只想简化一些操作、这样您就不会放置太多不必要的过孔、从而影响高频输出等其他操作的路由。  换句话说、您可以将它们悬空或将它们接地到 DAP。

    此致、

    Dean