Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572, LMX2582
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 主题中讨论的其他器件:LMX2594、 LMX2582
您好!
数据表第8.3节指出、无需上拉输出线路。 但是、在评估板中、仍有一个填充选项可通过电感器上拉输出。 哪一项是正确的?
其次、如果 SYNC、SysRefReq、RAMPCLK 和 RAMPDIR 引脚未被使用、它们需要任何特殊的端接还是芯片内部有适当的端接?
此致、
David