This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:晶体频率和特性

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678151/lmk03318-crystal-frequency-and-characteristics

器件型号:LMK03318

我对晶体有一些问题。

1:50MHz 晶体是否比25MHz 晶体提供更好的抖动性能? EVK 的频率为50MHz、但设计中已经有25MHz、因此如果性能没有下降、我也希望使用相同的频率。

2-与第一个相关,数据表建议9pF 负载。 晶体为18pF。 没关系吗?

3 -如果我理解正确、数据表中的性能数据以及 Webench 的仿真都基于内置晶体振荡器。 对吗? 使用外部振荡器是否有任何理由实现性能明智?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    A1。 这取决于振荡器性能。 如果25MHz 振荡器具有与50MHz 振荡器类似的相位噪声曲线、则性能也将相似。

    答2. 集成晶体振荡器最适合负载电容为8pF 至12pf 的晶体。 晶体满足300uW 的驱动电平要求并具有数据表表表8.7中指定的低 ESR 也很重要。 过度驱动晶体会导致晶体可靠性问题。 请注意、晶体负载电容的不匹配可能会产生频率误差。 如需更多信息、请参阅数据表第10.4.3节。

    答3. 当您的晶体与 LMK03318兼容时、请使用集成晶体振荡器。 当晶振不兼容、或者当您想要提供一个超过集成晶振(10MHz 至52MHz)范围的输入频率时、请使用一个外部晶振振或者一个外部参考时钟。 基准输入可接受1MHz - 300MHz 的时钟频率。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane。

    对于 A1、我指的是使用内部振荡器的晶体。 但如果给定 A2、则选择满足要求的50MHz 是合理的。

    非常感谢您的支持。

    较旧。