请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 我对晶体有一些问题。
1:50MHz 晶体是否比25MHz 晶体提供更好的抖动性能? EVK 的频率为50MHz、但设计中已经有25MHz、因此如果性能没有下降、我也希望使用相同的频率。
2-与第一个相关,数据表建议9pF 负载。 晶体为18pF。 没关系吗?
3 -如果我理解正确、数据表中的性能数据以及 Webench 的仿真都基于内置晶体振荡器。 对吗? 使用外部振荡器是否有任何理由实现性能明智?
提前感谢。