This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM 锁定至外部100MHz 参考

Guru**** 2925450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184417/lmx2595evm-lmx2595evm-locking-to-external-100mhz-ref

器件型号:LMX2595EVM

大家好、我最近购买了两个 TI-LMX2595EVM 套件、并尝试生成锁定的9GHz 射频信号。  在对 ESA 上的射频输出进行实验和监控时、我注意到要使 TI-2595EVM 锁定到外部100MHz 时钟基准是非常困难的。  《说明手册》中没有这样做的说明。  我也使用过 TI-LMX2592EVM、但在使用 TICPRO GUI 时没有发现相同的问题。  将 LMX2595EVM 锁定到100MHz 时钟参考的正确可靠方法是什么?  LMX 需要正确运行的100MHz 时钟的规格是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaheer、您好!

    您能否附加您的 TICS Pro 文件。 这样我就可以更好地支持您。 为此、请单击"File"、然后单击"Save"。 最后、请回复此主题、附上.TCS 文件。

    谢谢、

    Andrea