This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594在大频率扫描中保持一致的校准时间

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750167/lmx2594-lmx2594-consistent-calibration-time-across-large-frequency-sweep

器件型号:LMX2594

您好!

我正在使用此评估板的评估套件(包括 Reference Pro)来生成至少>1GHz 宽的斜坡、但现在只尝试完成200MHz 扫描。 根据我的理解、该板通过扫描特定带宽(例如20MHz)来实现这一点、然后将 VCO 校准到新频率、再扫描另一个20MHz、并重复此操作直到完成完整扫描。 GUI 允许在这些较小扫描之间最短时间校准 VCO、目标是在斜坡功能之间实现一致的时间。 我附加了一个带有寄存器映射的文件、这些文件引用了使用 TICS Pro 时的当前软件状态。

e2e.ti.com/.../200M_5F00_sweep.txt

在附加的配置中、最小校准时间为25微秒、这应该足够了。 我观察到、当扫描为低电平时(例如< 100MHz)、斜坡持续时间相当一致。 但是、对于大于此值的扫描(例如> 200MHz)、我始终会看到、斜坡持续时间在斜坡持续时间的+/- 5%内随机变化。 我希望斜坡持续时间、即使变化、也会比这小得多。 即使在最短校准时间更长(64微秒)的情况下、我也观察到了这种行为。 有什么想法吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    车架、

    对于自动斜升功能、频率将针对用户给出的预定义频率变化进行斜升、然后 VCO 将进行校准。 但是,如果预先定义的频率变化过大,VCO 将自动重新校准。 无需重新校准 VCO 的情况下 VCO 频率可以变化的量被定义为无校准范围。 我们没有校准自由范围的规格或保证、但我随附的文档给出了我为此所做的一些测量。

    如果您希望无校准斜升>200 MHz,则可能会发现 VCO 可能无法始终执行此操作,因此它会自动校准。 200 MHz 无校准范围在工艺和温度范围内不现实。

    校准并不总是相同的、并且有多个 VCO_CAPCTRL 值可以提供相同的频率、但它们会影响 VCO 可以达到的距离。 如果斜坡包含在定义时间之外发生的 VCO 校准、则5%的变化不会意外。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢您的快速响应。

    我在这里的目标是不进行>200 MHz 的无校准扫描。 正如您指出的、这可能不是该电路板上可行的解决方案。 我希望以一致的校准时间扫描>200MHz --不管它们可能是多长时间。

    我尝试使斜坡功能扫描10MHz、然后在25微秒内校准、再扫描10MHz、然后再次校准25微秒、然后再次扫描等 电路板将执行此操作、只是我无法使校准时间始终为25微秒。 也许我需要给它更长的校准时间、以便它保持一致、但我希望校准时间不会太长。

    另一个注意事项是、我打算将其用作原型 FMCW 雷达系统的一部分、是否有一份现有的应用手册使用该板实现大于200MHz 的带宽?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    这应该是可能的。  25us 应该足够长、但可能有点小、具体取决于 OSCin 频率和相位检测器频率以及 CAL_CLK_DIV。  如果校准时间超过25us、则您将得到不规则的时间段、因此我认为您应该尝试增加该时间。  实际上、可能是30 us、但作为诊断、可能是50 us、以完全确保它不是 VCO 校准时间问题。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    再次感谢您的快速回答:)。

    在我先前连接的寄存器值中、即使为 VCO 提供了64微秒的最小时间、我也无法在一致的时间内校准 VCO、因此我想知道是否有另一个设置未能正确调整。 在我所连接的器件中、相位检测器频率为100MHz、振荡器只是 VCO 的板载振荡器、默认频率为100MHz、通过倍频器。

    我相信在调整电阻器位置后、在参考设计上还可以使用一个振荡器、 但根据我对数据表的阅读、LMX2594的基准时钟和板载时钟上的抖动大致相同、因此我没有使用该振荡器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Garrett、

    我尝试加载该文件、但它仅是寄存器、但 TICSPro 在 GUI 中提供了其他信息。  即使您不是使用 TICSPro 进行编程、它也是用于寄存器检查的宝贵工具。

    当我将其加载到中时、我收到一条警告(您可以将鼠标悬停在彩色框上以获取工具提示)、该警告指出需要调整 FCAL_HPFD_ADJ、并且在斜升时不能同时使用 OSC_2X 和 R 分频器。  可能与此相关。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的帮助。 我已根据这一点解决了我的问题。 在使用 TICS Pro 时、我本来会上传.tics 文件、但在提交回复时、它不在允许的文件类型中。

    我注意到了警告。 我想、我期望出现"致命错误"、而不是"警告"、因为在某个给定的参数集下、情况肯定不起作用。

    我只想确认、如果可能、这大概是在此模式下运行时输出应该是什么样的:

    请注意、该图突出显示了在重新校准期间、中没有任何有意义的输出、并且重新校准前后的输出频率应大致相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    很好。 我很高兴我们对此有了解决办法。

    您的图看起来是人们所期望的。

    此致、
    Dean