请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2571 尊敬的专家:
我的客户正在评估 LMX2571并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
当 OUTBUF_TX_EN_F 1从传输状态变为 DISEBLE 时、RFoutTX (17引脚)输出将完全切断、并且无法确认 IC 机柜传输频率下的无线电波泄漏。
我能否在下面确认我的理解。
如果 OUTBUF_TX_EN_F1设置为 DISEBLE、则输出分频器也会停止功能、不会生成传输频率。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一