This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:OUTBUF_TX_EN_F1禁用时的性能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/751122/lmx2571-performance-when-outbuf_tx_en_f1-is-disable

器件型号:LMX2571

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LMX2571并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当 OUTBUF_TX_EN_F 1从传输状态变为 DISEBLE 时、RFoutTX (17引脚)输出将完全切断、并且无法确认 IC 机柜传输频率下的无线电波泄漏。

我能否在下面确认我的理解。

如果 OUTBUF_TX_EN_F1设置为 DISEBLE、则输出分频器也会停止功能、不会生成传输频率。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    右侧、当输出缓冲器被禁用时、缓冲器被关闭。 但是、缓冲器有一些泄漏功率、大约-40dBm。
    OUTBUF_TX_EN_F1仅控制输出缓冲器、它不会控制通道分频器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    感谢你的答复。

    我知道当 OUTBUF_TX_EN_F1被禁用时、输出缓冲器关闭。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一