This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:自动斜坡触发

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/751025/lmx2594-trigger-for-automatic-ramp

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件:LMX2491

您好!  

是否可以使用外部触发器(例如上升沿)启动自动斜坡并生成连续的三角线性调频脉冲、直到禁用斜坡?

我想对 RAMP0_NEW_TRIG 使用触发器 A 来启动波形、然后三角波形应该持续运行。 但是、为了使其连续运行、我需要将 RAMP0_NEW_TRIG 设置为 TOC 超时。 这意味着该方法不起作用。 是否有任何方法触发自动信号斜坡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    有2个斜坡、您会受到限制、我认为您的 CN 不会这样做。

    例如、您可以使用引脚触发 RAMP0、然后让 RAMP1_NEXT = Ramp1、但这只能执行锯齿波、而不能执行三角波。

    LMX2491/92可以做到这一点、它有8个斜坡、但它没有集成的 VCO。

    此外、我注意到您正在扫描95MHz、因此请注意、您的 VCO 可能需要在斜坡的中间进行校准、尤其是在高温下。

    此致、
    Dean