Other Parts Discussed in Thread: LMK61E07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF3765 主题中讨论的其他器件:LMK61E07
您好!
我需要一个能够输出900MHz 正弦波的合成器。 是否有您可以帮助推荐的器件?
PLL 需要是一次性可编程(OTP)、这样、一旦电源复位、寄存器就不需要重新编程。 否则、如果您在配置文件中已有一个默认值为900MHz 的器件?
谢谢、
AMR