This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:900MHz 合成器需要 OTP

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750611/trf3765-900-mhz-synthesizer-needed-otp

器件型号:TRF3765
主题中讨论的其他器件:LMK61E07

您好!

我需要一个能够输出900MHz 正弦波的合成器。 是否有您可以帮助推荐的器件?

PLL 需要是一次性可编程(OTP)、这样、一旦电源复位、寄存器就不需要重新编程。 否则、如果您在配置文件中已有一个默认值为900MHz 的器件?  

谢谢、

AMR  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    我们的产品系列中没有集成了 EEPROM/OTP 的合成器。 但是、您可能会评估 LMK003318等时钟发生 器或 LMK61E07等可输出900MHz (方波- LVPECL、LVDS、CML 电平)的振荡器。