This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:低频时钟输出问题。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/748284/lmk04828-clock-output-problems-for-low-frequency

器件型号:LMK04828

您好!  

我们可以将 clk 输出编程为1GHz 至2.4GHz、但没有低于800MHz 的 clk 输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请提供.TCS 配置的详细信息?

    此致
    Arvind Sridhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../clock_5F00_data_5F00_22112018_5F00_100mHZ.txte2e.ti.com/.../clock_5F00_data_5F00_22112018_5F00_2400mHZ.txtHiArvind、

    我附加了2个文件。 2.4GHz 和100MHz 配置。 我可以观察到2.4GHz 时钟信号、但不能观察到100MHz。 我使用相同的端口。 我还尝试过其他端口的相同文件、结果是相同的。 2.4 GHz 配置在旁路模式下运行。

    在 我们的设计中,只要我对所有这些器件使用旁路模式,就有6个时钟输出(而不是 sysref),我就可以观察到2.4GHz 时钟。 对于较高的除法值、我无法观察到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可能会保持输出同步。 尝试更改 SYNC_POL 位或同步输入引脚的状态。

    此外、您能否确认切换同步时的结果(即同步关闭、同步打开、同步关闭)。

    73、
    Timothy