请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您好!
我们可以将 clk 输出编程为1GHz 至2.4GHz、但没有低于800MHz 的 clk 输出。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们可以将 clk 输出编程为1GHz 至2.4GHz、但没有低于800MHz 的 clk 输出。
谢谢
e2e.ti.com/.../clock_5F00_data_5F00_22112018_5F00_100mHZ.txte2e.ti.com/.../clock_5F00_data_5F00_22112018_5F00_2400mHZ.txtHiArvind、
我附加了2个文件。 2.4GHz 和100MHz 配置。 我可以观察到2.4GHz 时钟信号、但不能观察到100MHz。 我使用相同的端口。 我还尝试过其他端口的相同文件、结果是相同的。 2.4 GHz 配置在旁路模式下运行。
在 我们的设计中,只要我对所有这些器件使用旁路模式,就有6个时钟输出(而不是 sysref),我就可以观察到2.4GHz 时钟。 对于较高的除法值、我无法观察到。