This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:OSCin、OSCout 和 REFout 的引脚连接。

Guru**** 2908370 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00306, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/750332/lmk00306-pin-connection-of-oscin-oscout-and-refout

器件型号:LMK00306
主题中讨论的其他器件: LMK00301

大家好、团队、

我的客户想知道以下连接是否正常工作。

OSCin: 管脚。 12 > 51 Ω> 0.1uF > GND

OSCout:引脚。 13>未连接。

REFout:引脚。 33>未连接。

问题1. 这些连接是否有问题?

此外、下面的数据表中还有一句话。

'当 REFout 被禁用时、可使用一个电阻负载将输出设定为一个预先设定的电平。
kΩ、如果 REFOUT 配置为1 μ A 负载接地、则输出将在时被拉至低电平
禁用。"

问题2.  "输出"是指 REFOUT 或 CLKOUTA/B 什么?

问题3. 初始 REFout:通过1k Ω 连接到 GND、但 如果 它影响 REFout 的输出压降、请在未使用时告知我正确的方法。

问题4.    数据表 P8中 fCLKin 最小值的"DC"是什么?

 

提前感谢您的合作。

 

此致、

Kurita

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kurita、
    LMK00306的用法与 LMK00301类似。
    A1、它们都很好。 实际上、当我们通过引脚 CLKIN_SEL[1:0]选择 CLKin0或 CLKin1时、引脚 OSCin 和 OSCout 可以悬空。 但客户将 OSCin 交流50欧姆连接到 GND 不会损坏芯片。
    A2、"输出"指 REFOUT。
    A3、"初始 REFout:通过1k Ω 连接到 GND "是正确的。 悬空引脚 REFOUT_EN、或使用1k Ω 从外部下拉。
    A4、DC 表示 LMK00306输入使用外部偏置、请参阅"图26。 单端 LVCMOS 输入、直流耦合
    共模偏置的"。
    交流意味着 LMK00306输入使用内部偏置、请参阅"图25。 单端 LVCMOS 输入、交流耦合内部偏置"。

    此致、
    肖恩