Other Parts Discussed in Thread: LMK00306, LMK00301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00306 主题中讨论的其他器件: LMK00301
大家好、团队、
我的客户想知道以下连接是否正常工作。
OSCin: 管脚。 12 > 51 Ω> 0.1uF > GND
OSCout:引脚。 13>未连接。
REFout:引脚。 33>未连接。
问题1. 这些连接是否有问题?
此外、下面的数据表中还有一句话。
'当 REFout 被禁用时、可使用一个电阻负载将输出设定为一个预先设定的电平。
kΩ、如果 REFOUT 配置为1 μ A 负载接地、则输出将在时被拉至低电平
禁用。"
问题2. "输出"是指 REFOUT 或 CLKOUTA/B 什么?
问题3. 初始 REFout:通过1k Ω 连接到 GND、但 如果 它影响 REFout 的输出压降、请在未使用时告知我正确的方法。
问题4. 数据表 P8中 fCLKin 最小值的"DC"是什么?
提前感谢您的合作。
此致、
Kurita