This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:一般信息

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, PLLATINUMSIM-SW, TICSPRO-SW, TIDA-01410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746701/lmx2594-general-informations

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SWTICSPRO-SWTIDA-01410

大家好、我想问您一些有关 LMX2594的信息。 由于我无法在数据表中找到此数据、我想知道:


1)合成器从一个输出频率更改为另一个输出频率所需的时间;

2)最大时钟速度;

(3)有关稳定时间的资料;

4)校准波形的压摆率值;

5) 10kHz 偏移时的闪烁噪声(1/f)值、标准化为1GHz 、100MHz PFD 频率(我想澄清数据表中写入的公式);

6) 6)使用 FPD = 100MHz 时、分辨率变为0.0235?

感谢您的合作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    回答您的问题:

    1) 1)这个时间等于 WriteTimeToDevice +VCOCalibrationTime+PLLAnalogSettingTime。   如果您使用75 MHz SPI 总线、WriteTimeToDevice 的速度可以快至3 us 左右。   

    对于 VCOCalibrationTime、我们显示50 us (无辅助)和5 us (全辅助)

    PLLAnalogSettingTime 取决于设计。  

    我建议您在 ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW 上下载 PLLatinumSim 工具、该工具可以模拟此稳定时间。

    2)最大 SPI 时钟速度为75MHz

    3)请参阅1)

    4) 4)输出的压摆率取决于输出频率。  在较高的频率下、这看起来更像是正弦波。  如果输出功率和频率已知、则可以计算压摆率。  在较低的频率下、它更像是方波。  我没有这方面的确切数字。

    5) 5) 对于10kHz 归一化噪声、您的想法是创建具有高相位检测器频率的宽带宽 PLL。  然后、如果您将输出频率除以1GHz 并查看10kHz 偏移、这将是标准化的10kHz 噪声。  现在、如果这是在10GHz 和10kHz 偏移下、则减去20dB 以实现标准化。  如果输出频率为1GHz、但偏移为1kHz、则从该数字中减去10dB。

    6) 6)我们的器件允许精确分次。  例如、如果您需要1/5、则使用1/5、您得到的确切比例。  其他器件有时会强制执行较大的固定比例; 而这种情况不会。

    现在、如果您讨论的是最小步长、这将是:

    FPD/FDEN/CHDIV

    FPD = 100MHz

    FDEN = 1至2^24、因此让我们使用2^24

    CHDIV=1,让我们假设直接 VCO 频率

    100MHz/2^24 = 5.96Hz

    您也可以在我们的 ticspro 软件中进行设置、网址为 ti.com/tool/TICSPRO-SW

    此致
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dean 为您提供宝贵的答案。 我不明白为什么您考虑分频器的24位而不是32位。 您能否详细解释校准操作的工作原理、以及如何应用"完整"模式而不是"部分"模式? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我的消息是否已收到? 除了之前提出的要求外、我想问电路板可以达到的最大压摆率是多少。 谢谢你。 大家好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Francesco、

    这是我们参考设计 TIDA-01410的图

    我看到大约1.2V 变化、大约为200ps。

    根据我的计算、1.2V/200PS = 6000 V/us。

    实际上是差分输出的两倍、因为这是单端输出。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供有关 LMX2594的信息。
    1)当 LMX2594产生斜坡信号时、相对于时间的最大频率变化量(以[Hz/s]表示)是多少?
    2)我不明白为什么你考虑分频器的24位而不是32位[在上面的对话中阅读]。
    3)您能否详细解释校准操作的工作原理、以及如何应用"完整"模式而不是"部分"模式? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、

    TIDA-01410的结果是 LMX2594、可解决您的压摆率问题。 我们没有关于压摆率的最大值、零件间差异或温度数据。

    1) 1)首先了解斜升、如果您的频率超过大约30MHz、则 VCO 必须校准。 您可以设置这些校准的时间和频率(但您具有最小非零校准时间和最小频率变化- 30 MHz 左右)、以使它们更常规、但不能将其消除。 数据表中有一个图、显示了包括校准在内的广泛频率斜坡。 您可以告诉 VCO 在1us 内更改7.5GHz、但随后必须每30MHz 校准大约20us、这些校准会执行步骤(可预测时间和长度)、并且会增加高达20us x (7500/30)= 5000us

    现在、假设您的变化小于30us。 然后、您可以告诉 VCO 在一个相位检测器周期中更改30MHz、即30MHz/0.01us (假设为100MHz FPD)。 但问题是、环路滤波器会限制这一点。 它取决于环路带宽、但我认为您的速度不能超过30MHz/us 左右。

    2) 2) LMX2594的寄存器为24位长、7个地址+ 1 R/W、+ 16个数据。

    3) 3)数据表提供了有关此校准的一些良好说明。 基本思路是校准选择 VCO 内核(VCO_SEL)、VCO 频带(VCO_CAPCTRL)和 VCO 振幅(VCO_DACISET)。 您可以通过为 VCO 提供一个起点来帮助它、也可以进行完全辅助、这基本上是绕过校准并直接输入值。

    此致、
    Dean