This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2959的应用和重新锁定时间

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749407/lmx2595-application-and-relock-time-of-lmx2959

器件型号:LMX2595

大家好、

请帮助查看以下有关重新锁定的问题。

首先、LMX2595已锁定在16.55G 的输出频率中。

然后我更改 N、PLL 是否会解锁? 例如、更改 N 以使输出频率达到16.551G

如果 PLL 解锁、对于更改 N、PLL 需要多长时间才能在新设置中重新锁定?

N 是否会影响环路带宽或影响 PLL 锁定的一些重要规格?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    如果要更改频率、在对所有频率相关寄存器进行编程后、需要对 R0进行编程以启动 VCO 校准并将其锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    那么、如果我对 N 分频器或小数分频器进行一些更改、这会导致解锁吗?

    如果解锁、LMX2595需要多长时间重新锁定?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    如果频率变化很小、我认为小于100MHz、它将保持锁定状态。
    但是、如果变化过大、VCO 变为解锁状态、则不会自动恢复锁定。 您必须对 R0进行编程以进行校准、从而使其锁定。