请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 主题中讨论的其他器件: LMX2594
大家好、
LMX2595器件是否有特定的导通序列。
我的意思是什么
首先
生成基准频率并将其提供给 IC。
其次
提供+3.3V 电源
第三
寄存器的所有控制都将提供给 IC。
也可以同时提供电源和基准、稍后再发布控制。
或者是否有一个特定的顺序和延迟、在这个顺序和延迟中、所有的都应该被应用以每次正确锁定。
请澄清