This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595运行顺序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746027/lmx2595-lmx2595-sequence-of-operation

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、

LMX2595器件是否有特定的导通序列。

我的意思是什么

首先

生成基准频率并将其提供给 IC。

其次

提供+3.3V 电源

第三

寄存器的所有控制都将提供给 IC。

也可以同时提供电源和基准、稍后再发布控制。

或者是否有一个特定的顺序和延迟、在这个顺序和延迟中、所有的都应该被应用以每次正确锁定。

请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、

    首先出现 OSCin 或 Vcc 的顺序并不重要。
    当 Vcc 和 OSCin 准备就绪时、我们可以对 LMX2595进行编程。
    按照数据表中所述的编程顺序进行操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Noel。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    有时(大约10%的时间)当我快速重新启动(关闭后几秒钟内)电源时、芯片不会锁定。 原因可能是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2594-Initialization-Power-Up-and-Calibration.pdfNarendra、

    以下是您应执行的操作、以实现最可靠的启动。  当您使用 FCAL_EN=1对寄存器 R0进行编程时、这将激活 VCO 校准。  因此、您希望所有 LDO 都加电、因此等待6ms。

    1. 通电

    2. 应用 OSCin

    3. 设置 RESET=1

    4. 设置 RESET=0

    5. 按相反的顺序对所有寄存器进行编程。  在这种情况下、请确保寄存器 R0中的 FCAL_EN=1

    6. 等待 10ms

    7. 使用 FCAL_EN 对寄存器 R0进行编程

    随附了我创建的有关 LMX2594冷启动的文档、该文档也适用于 LMX2595。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dean

    我们会检查并返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    我回到我的同一个问题。 如果我按照上述所有步骤快速重新启动(关闭然后再打开(秒内))电源。 锁定是否有任何问题…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、

    第3步是在编程之前确保器件处于已知的稳定状态。 因此、如果您在 Vcc 稳定后执行此过程、它将锁定。