请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
对于射频系统的两个独立部分、我需要在10ms 内生成从1.2GHz 到2.5GHz 的频率斜升、并在10ms 内生成从6.5GHz 到6.8GHz 的另一个斜升。
根据 LMX2594的数据表和论坛中的其他树状引脚、如果没有 VCO 校准、则无法进行这些斜坡。
我们由1.2GHz 至2.5GHz 斜坡驱动的电路不能承受超过10MHz 的频率跳跃、否则它无法跟踪频率并解锁。
由6.5GHz 到6.8GHz 的斜坡驱动的电路可以承受低于100MHz 的频率跳跃。
我使用 ADF5356和 Analog Devices 提供的控制软件进行了初步测试。 对于该器件、每个 VCO 校准都会选择第一个 VCO 内核(最低频率)、然后依次选择下一个 VCO 内核、直到达到所需的频带、然后切换 VCO 电容器、直到达到精确频率。 这会导致比我们的系统无法处理的频率跃点大。
LMX2594在校准期间的工作方式是否相同? 如果不是、是否有办法在每个阶跃之间以小于10MHz 的频率变化生成斜坡、即使在必要时降低斜坡速率并且没有外部 VCO?
非常感谢!