This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:频率斜升期间的 VCO 校准算法

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747946/lmx2594-vco-calibration-algorithm-during-frequency-ramp

器件型号:LMX2594

您好!

对于射频系统的两个独立部分、我需要在10ms 内生成从1.2GHz 到2.5GHz 的频率斜升、并在10ms 内生成从6.5GHz 到6.8GHz 的另一个斜升。

根据 LMX2594的数据表和论坛中的其他树状引脚、如果没有 VCO 校准、则无法进行这些斜坡。

我们由1.2GHz 至2.5GHz 斜坡驱动的电路不能承受超过10MHz 的频率跳跃、否则它无法跟踪频率并解锁。

由6.5GHz 到6.8GHz 的斜坡驱动的电路可以承受低于100MHz 的频率跳跃。

我使用 ADF5356和 Analog Devices 提供的控制软件进行了初步测试。 对于该器件、每个 VCO 校准都会选择第一个 VCO 内核(最低频率)、然后依次选择下一个 VCO 内核、直到达到所需的频带、然后切换 VCO 电容器、直到达到精确频率。 这会导致比我们的系统无法处理的频率跃点大。

LMX2594在校准期间的工作方式是否相同? 如果不是、是否有办法在每个阶跃之间以小于10MHz 的频率变化生成斜坡、即使在必要时降低斜坡速率并且没有外部 VCO?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    LMX2594中的 VCO 校准序列类似。
    借助 LMX2594、您可以使用全辅助模式绕过自动 VCO 校准。
    首先、您针对从1200MHz 到2500MHz 的每5MHz 输出频率跳变执行一次自动 VCO 校准。 读回寄存器以记录每个频率跳转的 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET。 之后、您可以找到所有频率点的所有 VCO_xxxx 寄存器值的查找表。
    例如:
    频率| VCO_SEL| VCO_CAPCTRL|VCO_DACISET|
    1200 | 4. | 100 | 200 |
    1205|4. | 98 | 210 |
    1210 | 4. | 96 | 218 |

    然后、您可以通过将这些值逐一写入器件来扫描频率。
    有关详细信息、请参阅数据表7.3.6.1。
    不久将推出有关此内容的应用手册。 请访问 TI.com 并搜索 SNAA323。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noel!

    这就是我想的、没有完全辅助模式就无法实现它。 我一定会使用您描述的过程。

    感谢您的帮助!