请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00334 大家好。
我对 PSRRhcsl 有一个问题。
数据表 P.10中有 PSRR 与纹波频率间的关系图(图7和8)。
该图是 Fclk=156.25且 Vccco 纹波= 100mVpp 时的杂散电平。
在1MHz 纹波频率下、杂散电平约为-72dBc。
在本例中、图11中的杂散出现在哪里?
我认为、由于纹波频率为1MHz、因此在1MHz 相位噪声点会出现杂散。
我的理解是否正确?
如果可能的话、我希望您找出伪波。
此致、
好的