This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:关于 PSRR 与纹波频率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/747347/lmk00334-about-psrr-vs-ripple-frequency

器件型号:LMK00334

大家好。

我对 PSRRhcsl 有一个问题。
 数据表 P.10中有 PSRR 与纹波频率间的关系图(图7和8)。

该图是 Fclk=156.25且 Vccco 纹波= 100mVpp 时的杂散电平。
在1MHz 纹波频率下、杂散电平约为-72dBc。

在本例中、图11中的杂散出现在哪里?
我认为、由于纹波频率为1MHz、因此在1MHz 相位噪声点会出现杂散。
我的理解是否正确?
如果可能的话、我希望您找出伪波。

此致、
好的  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan-San

    感谢您的回答。
    我知道、如果中心频率为100MHz、则寄生信号将出现99MHz 和101MHz。

    此致、
    好的