This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:在我的参考设计上进行成功的固件更新后、我可以做什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746689/ticspro-sw-what-i-can-to-do-after-unsuccesful-firmware-update-on-my-reference-pro

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMX2594EVM

TICS 要求我更新 Reference Pro 板上的固件、但更新失败、现在我的 Windows 不知道我要连接什么器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    我曾遇到过这种情况、您可以尝试另一台计算机、但我并不是 USB 专家。 在更新固件时、您应该释放 BSL 按钮、但如果您没有看到 USB2ANY 发生这种情况、我无法使其正常工作。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将在另一台计算机上尝试它。

    请查看此处:
    e2e.ti.com/.../689185

    那是您未能使其正常工作的时候吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    是的、我不记得在您指出的情况下让它正常工作。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试将 Reference Pro 连接到另一台计算机、但没有做任何更改:TICSPro 未识别该板。
    接下来该怎么办? 如何修复?

    您是否意味着什么也没有、现在我需要购买另一个 LMX2594EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrey、

    您无需购买其他 LMX2594EVM。 USB2ANY 可在以下位置单独获取:
    http://www.ti.com/tool/USB2ANY

    它不是 Reference Pro、但允许编程接口工作。 如果我记得对、基准电压仍然可以在基准专业版上使用、因为它只是一个引脚选择器件。

    但是、您能否尝试一下...
    1) 1) 1)从上面的工具页面下载 USB2ANY Explorer 软件。
    2)运行 USB2ANY Firmware Loader.exe、通常安装在:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\USB2ANY Explorer -您还应该会看到一个图标。

    尝试使用此工具来查看它是否可以检测 USB2ANY 并对器件进行编程。 连接时、您可以尝试使用和不按住 BSL 按钮。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题已通过以下方式得到解决:

    1) 1)我安装了 USB2ANY Explorer-2.8.2.0并运行它;在它之后、我的 Reference Pro 被识别并刷写到2.8.2.0固件。

    2) 2)我启动了 TICSPro、并将我的卡刷写到固件2.7.0.0中。

    之后、我的板完全重新铺好了。

    谢谢!

    虽然我得到了来自 Noel Fung 的帮助。 也谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    我认为其中一些 USB2ANY 固件问题有时可以通过更专用的 USB2ANY 工具更好地解决。

    73、
    Timothy