This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在寿命测试中观察到的 TDM 数据漂移

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/743488/tdm-data-drifting-observed-in-endurance-test

 我们在寿命测试期间观察 TDM 数据(Jacinto 6 <=>电源 IC)漂移问题(器件始终开启且具有环境变量)。

现在、这对我们来说是一个障碍、因为我们将启动 DV2测试、并且该测试需要很长的准备时间(65天)、我们必须找到根本原因并在 DV2测试之前修复它。

我们 有14个通道、因此使用2个 TDM8、而在 TDM_data2中使用6个插槽。  (8+6)

我们观察到的是:

在 TDM_data2中,数据时隙将漂移 (xxxx xxoo => oxxx xxxo),下图显示了时隙漂移1的情况:

我们不确定 TDM_data1是否具有8个插槽(完整)的行为。

正常波形:

异常波形:

更多信息:

(TQE、CH1/CH3/CH11/CH12/CH14的测试条件/AMP 故障说明全部位于 TDM_data2上)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能不能更详细地介绍一下您的项目:

    1、哪个部件编号。 您的 Jacinto 6吗?

    2. PMIC 器件型号

    3.软件/操作系统版本

    与 PMIC 控制相关的原理图将有所帮助

    谢谢、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们还没有收到您的回复、我假设您能够解决您的问题。
    如果不是、只需对 Stan 的问题发布答复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Yordan