Other Parts Discussed in Thread: LMX2581
你好
我的问题是、我能否将 FIN 引脚与内部 VCO 一起使用? 数据表中的第8.6.1.6.8章仅列出了两种模式、即仅支持芯片和 PLL 模式(顺便说一下、最后一列中没有拼写错误、因为我本来希望 FIN 引脚在仅支持 PLL 模式下加电?)。 我要做的是将内置 VCO 与 RFoutA 或 RFoutB 引脚结合使用、对其进行外部处理并将其反馈回 FIN 引脚、以将其用作 N 分频器/相位检测器的输入。 我知道这是一个相当不典型的应用、但它可以帮助我在这里解决一个棘手的问题(我知道我在做什么、在 PLL 方面有将近20年的经验)。 是否可以使用其中一种保留模式?
谢谢、致以诚挚的问候
Josef