This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:FIN 引脚与内部 VCO 一起

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/746327/lmx2581-fin-pin-together-with-internal-vco

器件型号:LMX2581

你好

我的问题是、我能否将 FIN 引脚与内部 VCO 一起使用? 数据表中的第8.6.1.6.8章仅列出了两种模式、即仅支持芯片和 PLL 模式(顺便说一下、最后一列中没有拼写错误、因为我本来希望 FIN 引脚在仅支持 PLL 模式下加电?)。 我要做的是将内置 VCO 与 RFoutA 或 RFoutB 引脚结合使用、对其进行外部处理并将其反馈回 FIN 引脚、以将其用作 N 分频器/相位检测器的输入。 我知道这是一个相当不典型的应用、但它可以帮助我在这里解决一个棘手的问题(我知道我在做什么、在 PLL 方面有将近20年的经验)。 是否可以使用其中一种保留模式?

谢谢、致以诚挚的问候

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    1. 您可以在 LMX2581上使用内部和外部模式吗?   

    可以、您可以将外部 VCO 连接到 Fin 引脚、也可以使用内部 VCO。   例如、您可能需要内部 VCO 的宽带覆盖、但有一些特定频段需要窄带外部 VCO。

    2.  能否通过 Fin 引脚为内部 VCO 馈电并遵循数据表?

    否   对 R0寄存器进行编程时、它会根据内部 N 分频器校准 VCO。  没有用于为 Fin 引脚加电的复用或位

    3.是否有测试模式允许我执行步骤2?

    不是真的。  理论上、您可以使用内部路径校准 VCO、然后尝试通过 Fin 引脚切换到该路径。  因此、您正在寻找 Fin 引脚的加电位和 N 分频器的某个位、以获取 Fin 路径、而不是从 VCO 获取。 我不知道要执行此操作的位。   

    如果您只想使用内部 VCO 并使用自己的 PLL、则可以使用我们的器件锁定内部 VCO、然后将电荷泵置于三态并自行切换。

    此致、

    Dean

    至于您在数据表中的注释、您答对了、表中有一个拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    非常感谢您的快速且有充分理由的回答。 这为我节省了很多时间、我可能会在四处玩耍时用来发现自己。

    此致

    Josef