This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LVPECL 输出的输出共模电压较低。

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1181467/lmk03318-output-common-mode-voltage-of-lvpecl-output-is-low

器件型号:LMK03318

您好的支持团队。

我在连接电路板的情况下测量了 LMK03318的 LVPECL 输出波形、如附图所示。

VOS (输出共模)低于300mV。

我在单端测量的波形的下方附加了。

OUT_P

OUT_N

VOS 低于300mV 的原因可能是什么?

此致。

平桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirabayashi 您好!

    由于进入 Intel 缓冲器的 LVPECL 输入信号的性质、您需要如下所示为 LMK03318设置输出端接以实现适当的摆幅:

    您可以在数据表的第47页找到有关输出端接的更多信息。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andrea

    感谢你的答复。
    您是说我需要在 LMK03318的输出端子附近放置一个耦合电容器吗?

    此致、
    平桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirabayashi 您好!

    根据我在上面所包含的图片、这是正确的。

    最棒的

    Andrea