This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:EMI 问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/701217/cdce813-q1-emi-issue

器件型号:CDCE813-Q1

大家好、

我的客户现在正在使用我们的 CDCE813-Q1、但有 EMI 问题、您能帮您检查图表并提供一些建议吗? 谢谢!

时钟为83MHz、原理图如下所示:

以下是测试条件(近场测试):

这是 CDCE813的频谱:

这里是不带 CDCE813的频谱:

我们还尝试了 SSCG、但只有0.25%的 SSCG、信号太差、无法正常显示。

谢谢、

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wei:

    查看图片上的频谱、我看到标记1-4有多个峰值。 它们都不对应于83MHz 的谐波。 我不确定我是否理解正在发生的情况。

    您可以共享器件的配置文件吗?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    以下是寄存器转储:
    [0.364079]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x80的值为0x81
    [0.364705]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x81的值为0x9
    [0.365329]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x82的值为0x9C
    [0.365952]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x83的值为0x1
    [0.366572]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x84的值为0x0
    [0.367195]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x85的值为0x0
    [0.36784]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x86的值为0xe
    [0.36844]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x90的值为0x0
    [0.369053]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x91的值为0x0
    [0.369670]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x92的值为0x0
    [0.370293]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x93的值为0x0
    [0.370911]**一***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x94的值为0x61
    [0.371532]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x95的值为0x0
    [0.372149]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x96的值为0x80
    [0.372768]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x97的值为0x0
    [0.37339]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x98的值为0x1f
    [0.374008]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x99的值为0xf0
    [0.374635]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x9a 的值为0x2
    [0.375254]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x9b 的值为0x10
    [0.375872]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x9C 的值为0x1f
    [0.376494]**一个***--- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x9d 的值为0xf0
    [0.377115]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x9e 的值为0x2
    [0.377737]**一***---- 寄存器列表-- ***** 寄存器0x9f 的值为0x10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wei、

    晶体是 EMI 的最大潜在原因。 我注意到标记的杂散为866、778、692和950 MHz。 我还注意到、这些都接近86.5MHz 的倍数。 我知道您的输入是83MHz、但具有1GHz 范围的频谱分析仪可能无法非常准确地记录这些数字、我也看不到83MHz 的倍数。 因此、这些可能是83MHz 杂散。 如果不是、也许还有其他运行频率在86.5MHz 左右的器件。

    此致、
    Dean