请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE813-Q1 大家好、
我的客户现在正在使用我们的 CDCE813-Q1、但有 EMI 问题、您能帮您检查图表并提供一些建议吗? 谢谢!
时钟为83MHz、原理图如下所示:
以下是测试条件(近场测试):
这是 CDCE813的频谱:
这里是不带 CDCE813的频谱:
我们还尝试了 SSCG、但只有0.25%的 SSCG、信号太差、无法正常显示。
谢谢、
Cera