This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:未使用的 VDDO_x 引脚

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/700228/lmk03328-unused-vddo_x-pins

器件型号:LMK03328

大家好、

请告知我们如何处理未使用的 UDDO_xx 引脚。

如果仅使用 CLKOUT0/1、用户将向 VDDO_01施加3.3V、2.5V 或1.8V 电压。

我们是否可以使其他 VDDO_xx 引脚悬空、这些引脚为未使用的 CLKOUT 通道供电?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T.K:

    根据 LMK03328数据表、"输出0和1共享输出电源(VDDO_01)以及输出2和3 (VDDO_23)。 输出4、5、6和7具有独立的输出电源(VDDO_4、VDDO_5、VDDO_6、VDDO_7)。 每个输出电源可单独设置为1.8V、2.5V 或3.3V。当需要禁用特定输出时、相应输出控制寄存器(R31、R32、R34、R35、R37、 R39、

    R41或 R43)应设置为0x00。 如果输出4、5、6和7中的任何一个以及它们的输出分频器被禁用;它们相应的电源可被连接至 GND。'

    VDDO_4、VDDO_5、VDDO_6、VDDO_7似乎可以接地。

    我已邀请一位专家澄清这一问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议为所有 VDDO 电源供电并通过编程禁用未使用的输出驱动器。  禁用的输出将消耗可忽略的电流。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Alan-San、Shawn-San、

    感谢您的支持。

    Alan - San、

    请告诉我们,您为什么建议为所有 VDDO 电源供电,而不是绑定到 GND?
    如果我们能够清楚地理解、那将是很有帮助的。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDN 引脚有一个到 VDDO01的内部上拉电阻器。  如果 VDDO01接地、则器件不会启动。  此外、该器件的特征是所有 VDDO 均受电、因此最好避免偏离此值而带来风险。  总之、当未使用的输出驱动器断电时、VDDO 消耗的电流最小。

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    感谢您提供相关信息。

    此致、
    Kawai