大家好、
请告知我们如何处理未使用的 UDDO_xx 引脚。
如果仅使用 CLKOUT0/1、用户将向 VDDO_01施加3.3V、2.5V 或1.8V 电压。
我们是否可以使其他 VDDO_xx 引脚悬空、这些引脚为未使用的 CLKOUT 通道供电?
此致、
Kawai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 T.K:
根据 LMK03328数据表、"输出0和1共享输出电源(VDDO_01)以及输出2和3 (VDDO_23)。 输出4、5、6和7具有独立的输出电源(VDDO_4、VDDO_5、VDDO_6、VDDO_7)。 每个输出电源可单独设置为1.8V、2.5V 或3.3V。当需要禁用特定输出时、相应输出控制寄存器(R31、R32、R34、R35、R37、 R39、
R41或 R43)应设置为0x00。 如果输出4、5、6和7中的任何一个以及它们的输出分频器被禁用;它们相应的电源可被连接至 GND。'
VDDO_4、VDDO_5、VDDO_6、VDDO_7似乎可以接地。
我已邀请一位专家澄清这一问题。 感谢您的耐心等待。
此致、
肖恩