Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492 我已经使用 LMX2492EVM 评估板和 TICS Pro 进行了测试、我正在尝试将连续波信号设置为9.6GHz。 我可以使用"默认配置- 2016-17"设置使评估板正常工作、我可以在 频谱分析仪上的 VCO 的 TUNE 引脚处看到斜升信号和 RFOUT 引脚的输出频率。
但是、我是在"用户控制"页面上将 RAMP_EN 引脚设置为低电平还是高电平、这没什么区别、为什么会这样呢? 当我更改其他设置(例如将 CPPOL 设置从正变为负)时、我可以看到这种效果、即 VCO 输出频率变为大约9.1GHz 的固定频率信号。