This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:评估板/TICS Pro

Guru**** 2574855 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699568/lmx2492-evaluation-board-tics-pro

器件型号:LMX2492

我已经使用 LMX2492EVM 评估板和 TICS Pro 进行了测试、我正在尝试将连续波信号设置为9.6GHz。 我可以使用"默认配置- 2016-17"设置使评估板正常工作、我可以在 频谱分析仪上的 VCO 的 TUNE 引脚处看到斜升信号和 RFOUT 引脚的输出频率。

但是、我是在"用户控制"页面上将 RAMP_EN 引脚设置为低电平还是高电平、这没什么区别、为什么会这样呢? 当我更改其他设置(例如将 CPPOL 设置从正变为负)时、我可以看到这种效果、即 VCO 输出频率变为大约9.1GHz 的固定频率信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    感谢您对问题的详细描述。 我不知道为什么你不能关闭坡道。

    RAMP_EN 是寄存器58[0]。

    我将有人尝试重复此问题。 感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    抱歉、现在发现问题是我自己的创建问题、我在首次测试电路板之前修改了环路滤波器、这会导致奇怪的行为、即三角波线性调频脉冲信号、 我能够在 GUI 上调节但不能关闭的中心频率。 当我将环路滤波器改回原始值时、我得到了预期的行为、即从 TICS Pro 加载的默认配置设置将提供96GHz 的输出信号。

    此致、

    Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、
    我很高兴听到你已经解决了这个问题。
    此致、
    Dean