This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:未使用的输出和未使用的电源轨

Guru**** 2944890 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699711/cdcm6208-unused-output-and-unused-power-rail

器件型号:CDCM6208

大家好

如果我们问 CDCM6208、您会介意吗?
客户将使用 Output0和1。
因此、 我们想知道未使用的输出和电源轨的端接。


它们应通过1k Ω 电阻器将未使用的 VDDO 引脚接地。
是这样吗?


我们假设它取决于输出类型 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS 和 LVPECL。

HCSL、CML、LVDS 和 LVPECL : 它应该 在差动引脚上使用100个电阻器来终止未使用的输出吗?
LVCMOS:打开?

如果您有一些建议、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!
    我将您的问题分配给了我们的应用工程师。 感谢您的患者等待回复。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好!
    您可以将未使用的电源引脚保持断开状态。

    关于输出引脚:这取决于您的启动要求。 如果器件在 ROM 页面(引脚搭接模式)中通电、或者您在不使用 SYNCN 引脚禁用输出的情况下对器件进行重新编程时、或希望避免任何未使用的输出干扰使用的输出:是、请使用适当的终端来终止这些输出。 对于 HCSL、这将是50欧姆到 GND。 对于 CML、LVDS、LVPECL、您可以使用100 Ω 差分终端。 对于 LVCMOS、您只需将引脚保持断开状态、或者将其用作带有探测垫的测试点。

    我建议通过禁用相应的输出缓冲器和(如果可能)通道分频器来关闭任何未使用的输出。 (例如、使用 Y0、但不要使用 Y1 ->您只能禁用 Y1的输出缓冲区)。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick San

    感谢你的帮助。

    此致、

    大田松本