Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCM6208 大家好
如果我们问 CDCM6208、您会介意吗?
客户将使用 Output0和1。
因此、 我们想知道未使用的输出和电源轨的端接。
它们应通过1k Ω 电阻器将未使用的 VDDO 引脚接地。
是这样吗?
我们假设它取决于输出类型 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS 和 LVPECL。
HCSL、CML、LVDS 和 LVPECL : 它应该 在差动引脚上使用100个电阻器来终止未使用的输出吗?
LVCMOS:打开?
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?
此致、
大田松本