请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572 您好!
我对 LMX2572有疑问。
[问题]
"测试条件:Fout = 6.4GHz 的 Poout (单端输出功率)@D/S p7"是否正确?
如图165和图166所示、当 Fout = 6.4GHz 且 OUTx_PWR = 50时、PoUT 低于4.5dBm。
我认为'test conditions:fout = 3.2GHz of PoUT@D/S p7'是正确的。
感谢您的合作。
此致、
Kaede Kudo