This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:输出功率与频率间的关系

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699780/lmx2572-output-power-vs-frequency

器件型号:LMX2572

您好!

我对 LMX2572有疑问。

[问题]

"测试条件:Fout = 6.4GHz 的 Poout (单端输出功率)@D/S p7"是否正确?

如图165和图166所示、当 Fout = 6.4GHz 且 OUTx_PWR = 50时、PoUT 低于4.5dBm。
我认为'test conditions:fout = 3.2GHz of PoUT@D/S p7'是正确的。

感谢您的合作。

此致、
Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用 LMX2572EVM 检查了输出功率。
    当 Fout 为6400MHz @ OUTx_PWR = 50时、PoUT 约为2dBm。
    当 Fout 为3200MHz @ OUTx_PWR = 50时、PoUT 约为4.5dBm。
    因此、我认为"测试条件:PoUT = 6.4GHz@D/S p7"不正确、Fout = 3.2GHz 是正确的。
    我的理解是否正确?
    或者这些测量条件是否不同?


    非常感谢您的教授。

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kudo-San、

    正确、输出频率应为3.2GHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的快速回复!

    此致、

    Kaede Kudo