This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:TLC555问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696823/tlc555-tlc555-questions

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:LMC555

我们将基于 TLC555ID 的应用用作稳态多谐振荡器、电压为3.3V

在°范围-40/+85 μ s 内。输出频率= 500kHz

RA = 856R            

Rb = 2K0              

CT = 330pF          

RL = 10K               

 

我们 有以下问题:

- TLC555ID 在3.3V 和-40/+85°时的最大频率是多少(一般情况下)?

-电源电压的上升时间必须是多快,以确保组件的正确启动行为?

-是上面提到的组件值是否在 TLC555ID 的规格范围内

 

此致

 

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stefan、

    TLC555在高达1MHz 的频率下工作良好。 频率越高、复位和阈值比较器中传播延迟的影响就越大。 根据数据表第18页的公式4、您的值的理论频率为900kHz。 在实验室中、我看到了500kHz。 LMC555具有较低的传播延迟、其频率为580kHz。 与温度相关的最大变化可能是330pF 电容器的电容变化。

    没有上升时间要求、即使用电源电位计缓慢地调高电压、它也能很好地满足我的要求。

    组件值良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    您是否检查了整个温度范围内的电压上升时间?

    我们观察到一些组件在-40度时出现问题。

    输出频率不正确(例如20kHz 而不是500kHz)或完全故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stafan、

    我昨天没有尝试过温度。 我今天做了这样的操作、在-40C 甚至更低的温度下、缓慢而快速的上升时间是很好的。
    您能否分享一些显示此行为的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ron、

    您将在附件中找到一个测量值

    (通道2显示 的输出频率为20kHz、而不是500kHz)。

     我们有一些设备,它们显示了行为。

    我们能否向您发送器件进行根本原因分析或

    我们应该联系 TI 德国吗?

    此致

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    在20kHz 运行状态下、您能否获得引脚7和引脚2/6的波形?

    R-C 上升时间似乎无法正常工作。

    要退还几台设备、请联系您购买设备的分销商。 如果您有 TI 销售代表、也可以联系您的 TI 销售代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我们还观察到输出频率= 5Hz 或0、因此我们认为是这样

    是组件的问题。我们将联系 TI 销售代表

    以返回器件。

    此致

    Stefan