主题中讨论的其他器件:LMC555、
我们将基于 TLC555ID 的应用用作稳态多谐振荡器、电压为3.3V
在°范围-40/+85 μ s 内。输出频率= 500kHz
RA = 856R
Rb = 2K0
CT = 330pF
RL = 10K
我们 有以下问题:
- TLC555ID 在3.3V 和-40/+85°时的最大频率是多少(一般情况下)?
-电源电压的上升时间必须是多快,以确保组件的正确启动行为?
-是上面提到的组件值是否在 TLC555ID 的规格范围内
此致
Stefan