This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:关于1GHz 和初始化

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182982/cdci6214-about-congiguration-and-initialization

器件型号:CDCI6214

现在 、我们有以下问题。 我希望有人能提出建议

我们的参考线和 eepromsel 连接到接地端、因此为从器件 ADRRES 选择了1110110。 上电后、器件将通过 RESET 引脚复位500ms。 然后根据图27中所示的协议从0x3F 寄存器配置到0x00寄存器。 然后写入1以重新计算、选择 EEPROM 页面,解锁 EEPROM、启动提交操作、强制 CRC 更新、读回 CRC 值并将其存储在 EEPROM 中。此过程根据数据表的第29页进行。 但是、输出频率始终为94MHz、这不会因我们的配置更改而改变。 然后、我们尝试写入寄存器(如 CH2_CTRL3)并读回它、结果都是0000、这就像我从未成功写入它一样。

如果我们移除 eepromsel 的电阻、即让 eepromsel 引脚处于高阻态、并将从器件 ADRRES 更改为1110100、 则不会有输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来 PLL 已解锁。 请确认是否启用了参考时钟。

    另请注意数据表中描述的加电顺序:

    如果 EEPROMSEL 为三态、REFSEL 也应为三态。 可确保您进入回退模式。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们现在还没有让它正常工作。 l 现在有三个问题。

    问题1:关于 CDCI6214的工作模式、当 EEPROMSEL 和 REFSEL 被置为三态时、芯片处于回退模式。众所周知、在这种模式下、我们可以通过 i2c 对芯片进行编程。 然而、我不知道的是、在这个模式下、这个芯片能够处理 我们想要的输出信号吗? 要说另一种方法、TI 模式是否专门用于通过串行 i2c 接口进行编程? 或者它也可 用于正常工作条件? 这意味着我们可以获得  所需频率的输出信号(P.S.:我了解的是芯片有两个条件:编程条件和上面提到的正常工作条件。)

    LF 它还可用于正常运行条件、那么在这种模式下、是否使用 EEPROM? 在此模式下,什么是基准输入信号?  众所周知、REFSEL 高电平和 REFSEL 低电平都表示一种基准输入信号。那么、在这种模式下、基准输入信号会怎样呢?

    Q2: 我们的初始化和配置过程是:

    (1):设置 REFSEL 和 EEPROMSEL MID (去掉下拉电阻器)、上电、复位延迟释放。

    (2):将寄存器(非 EEPROM)从0x44编程到0x00 (忽略某些寄存器、所有位保留)

    (3):根据数据表、我们将执行以下第2点至第8点(下图突出显示)

    (4)电源定位销、将 RESEL 和 EPROMSEL 设置为低电平(使用 PUL DOWN 电阻)、上电,我们认为它应该在正常工作条件下工作。

    l 想问:我们的程序是否正确?

    Q3:当它处于回退模式时、我们将捕捉所有需要进行确认的寄存器(我可以成功回读已写入寄存器的值)、 然后根据  第4点和第5点取消 EEPROM 并启动提交操作。这样做后、我们强制执行 CRC 更新、然后重新读回 CRC、但通过 FPGA 的内部 ILA、l 查看回读 CRC 值始终包含0x0000、问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haitong、

    我相信 Jennifer 正在单独的线程中与您一起处理这个问题。 我将把这个标记为"已关闭"。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接跟进主题:

    e2e.ti.com/.../cdci6214-question-of-configuration