现在 、我们有以下问题。 我希望有人能提出建议
我们的参考线和 eepromsel 连接到接地端、因此为从器件 ADRRES 选择了1110110。 上电后、器件将通过 RESET 引脚复位500ms。 然后根据图27中所示的协议从0x3F 寄存器配置到0x00寄存器。 然后写入1以重新计算、选择 EEPROM 页面,解锁 EEPROM、启动提交操作、强制 CRC 更新、读回 CRC 值并将其存储在 EEPROM 中。此过程根据数据表的第29页进行。 但是、输出频率始终为94MHz、这不会因我们的配置更改而改变。 然后、我们尝试写入寄存器(如 CH2_CTRL3)并读回它、结果都是0000、这就像我从未成功写入它一样。
如果我们移除 eepromsel 的电阻、即让 eepromsel 引脚处于高阻态、并将从器件 ADRRES 更改为1110100、 则不会有输出信号