This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:OSC 100MHz 输入 CLK_INP/N

Guru**** 2563300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/697948/lmk00301-osc-100mhz-input-clk_inp-n

器件型号:LMK00301

您好:

我想检查是否使用 OSC 来生成100MHz 信号、该信号是否可以输入 CLKIN 0/1?  因为晶振输入(OSIN 只能接受10~40MHz)

如果不可行,有什么建议给客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    是的、CLKin0/1和 OSCin 引脚支持100MHz XO。 有关详细信息、请参阅数据表的应用部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel 您好:

    根据修改原理图的建议、还请帮助我们推荐。

    e2e.ti.com/.../Clock-Buffer-LMK00301-0530.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    由于您具有 HCSL 输出 XO、因此最好将"CLKREF_100_L_N"和"CLKREF_100_L_P"交流耦合到 CLKin0或 CLKin1。
    建议使用任一通用输入(CLKinX)、因为它提供更高的工作频率、更好的共模和电源噪声抑制、并且在电源电压和温度变化范围内具有更高的性能。

    此致、
    肖恩