请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00301 您好:
我想检查是否使用 OSC 来生成100MHz 信号、该信号是否可以输入 CLKIN 0/1? 因为晶振输入(OSIN 只能接受10~40MHz)
如果不可行,有什么建议给客户?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我想检查是否使用 OSC 来生成100MHz 信号、该信号是否可以输入 CLKIN 0/1? 因为晶振输入(OSIN 只能接受10~40MHz)
如果不可行,有什么建议给客户?
Noel 您好:
根据修改原理图的建议、还请帮助我们推荐。