This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:锯齿生成

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696932/lmx2595-sawtooth-generation

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

您好!

    您能否向我展示一个有关如何使用 LMX2595生成锯齿的示例? 用户指南仅讨论了三角波。 请告诉我应该在 GUI 中设置什么。

谢谢、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    锯齿非常简单、您只需要一个斜坡。

    在第22页的斜升设置示例中、您只需将 RAMP0_NEXT 从"RAMP1"更改为"RAMP0"即可。  由于选中了 RAMP0_RST、它将在开始频率自动重新开始。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Dean。
    如何在不校准的情况下获得锯齿? 我只是尝试仅使用 ramp0在100us 内扫描100MHz、但斜坡就像一个三角波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    请看图。 波形非常难看。 我可以得到更平滑的吗? 不需要校准?  

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    要达到这个点... 否  只有当 VCO 频率变化很小时、才有可能实现无校准斜升。  如果我们获取输出端的频率并将其映射回 VCO.Henry、

    根据一个器件随温度变化的情况、以下是一些数据:

    下面是我测得的一个器件在频率"无校准"中上升的距离、以 MHz 为单位

    Fvco TA=-40 TA=25 TA=85
    7.5 GHz 76. 43. 20.
    10 GHz 108. 59. 20.
    12 GHz 191. 124. 64
    15 GHz 231. 115 55

    这里是以 MHz 为单位的"无校准"下降的距离

    Fvco TA=-40 TA=25 TA=85
    7.5 GHz 36. 70 86
    10 GHz 53. 103. 123.
    12 GHz 64 131. 175.
    15 GHz 100 216 260

    现在、这只是一个器件、将 VCO 推向 绝对极限。  校准是斜坡和集成 VCO 的现实。  不将它们用于大型斜坡的唯一方法是使用具有外部 VCO 的器件、如 LMX2492。


    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的很有帮助。 非常感谢。

    您是否生成了锯齿? 因为我得到了一个三角波、即使我尝试得到锯齿。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    数据表显示了三角波示例、但很容易成为锯齿波。 如图30所示、当 RAMP0_NEXT 仍然为 RAMP0时、它是锯齿波。

    TICS Pro GUI 可帮助您检查哪个寄存器可以更改斜坡设置。

    此致、

    肖恩