Thread 中讨论的其他器件: LMX2492
您好!
您能否向我展示一个有关如何使用 LMX2595生成锯齿的示例? 用户指南仅讨论了三角波。 请告诉我应该在 GUI 中设置什么。
谢谢、
Henry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
要达到这个点... 否 只有当 VCO 频率变化很小时、才有可能实现无校准斜升。 如果我们获取输出端的频率并将其映射回 VCO.Henry、
根据一个器件随温度变化的情况、以下是一些数据:
下面是我测得的一个器件在频率"无校准"中上升的距离、以 MHz 为单位
| Fvco | TA=-40 | TA=25 | TA=85 |
| 7.5 GHz | 76. | 43. | 20. |
| 10 GHz | 108. | 59. | 20. |
| 12 GHz | 191. | 124. | 64 |
| 15 GHz | 231. | 115 | 55 |
这里是以 MHz 为单位的"无校准"下降的距离
| Fvco | TA=-40 | TA=25 | TA=85 |
| 7.5 GHz | 36. | 70 | 86 |
| 10 GHz | 53. | 103. | 123. |
| 12 GHz | 64 | 131. | 175. |
| 15 GHz | 100 | 216 | 260 |
现在、这只是一个器件、将 VCO 推向 绝对极限。 校准是斜坡和集成 VCO 的现实。 不将它们用于大型斜坡的唯一方法是使用具有外部 VCO 的器件、如 LMX2492。
此致、
Dean