请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 我已在29MHz 下测量了 LMX2594 (EVB)的输出。
输出似乎是方波。 11 GHz 至15 GHz 的输出也是一样的吗? 我需要从11GHz 到15GHz 的正弦波。
12GHz 时电感器上拉电阻(假设为5dBm 输出功率调谐)的预期电流图是多少?
29MHz 时的预期输出功率是多少。 我将其测量为-2dBm。 正确吗?
用于测量的设置:
输出: