请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 主题中讨论的其他器件: AM5716
您好!
我刚刚将 CDCI6214的 IBIS 模型加载到我们的 PCB 仿真库中。 由于实际器件具有 GND 端子(散热焊盘)、我们的仿真工具始终会发出警告、因为在 IBIS 模型中没有定义引脚25。 因此、我计划使用 GND 引脚扩展模型。 我将添加以下行:
[PIN] SIGNAL 名称 MODE_NAME R_Pin L_Pin C_Pin
25 GND 接 地 Ω nH pF
R_pin、L_pin 和 C_pin 的正确值是多少? 这些值是否以任何方式与电源引脚相关?
我还在 TI 的其他 IBIS 模型(例如 AM5716的 IBIS 模型)中看到省略了整个电源引脚。 这会导致数百个警告。 使用电源引脚手动扩展模型是一个常见的过程、还是在这方面存在任何缺点?
谢谢、此致、
Patrick