This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:从外部 TCXO 运行 CDCI6214

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696292/cdci6214-running-the-cdci6214-off-an-external-tcxo

器件型号:CDCI6214

因为我想使用 CDCI6214来生成精确的200MHz 时钟、所以我使用连接到 X1输入的2ppm 25MHz TCXO。 该 TCXO 具有0.8Vpp 正弦波输出、因此我认为 TCXO 和 XIN 引脚之间需要单独的扇出缓冲器、以便将正弦波转换为正确的1.8 LVCMOS 信号。  

然而、这个解决方案涉及一个额外的组件、是否有另外一个解决方案(例如、针对 XIN 使用另外一个输入模式)?

此致、

Guido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guido、
    这取决于 TCXO 的摆幅。
    您可以使用小型平衡-非平衡变压器转换为差动正弦波、并使用差动输入级。
    或者、通过交流耦合信号、并在耦合电容器之后使用100欧姆电阻器连接 VDDREF、并使用100欧姆电阻器连接 GND。
    无源解决方案应该可以。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您的快速回复和回答。 TCXO 的摆幅被指定为最小0.8Vpp。

    另一个问题:当我交流耦合信号并使用无源端接至 VDDREF 和 GND 时、在这种情况下是否应将 XOUT 连接至 GND?

    此致、

    Guido Peulen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guido、
    您可以将 XOUT 保持断开状态。

    此致、
    Patrick