请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 因为我想使用 CDCI6214来生成精确的200MHz 时钟、所以我使用连接到 X1输入的2ppm 25MHz TCXO。 该 TCXO 具有0.8Vpp 正弦波输出、因此我认为 TCXO 和 XIN 引脚之间需要单独的扇出缓冲器、以便将正弦波转换为正确的1.8 LVCMOS 信号。
然而、这个解决方案涉及一个额外的组件、是否有另外一个解决方案(例如、针对 XIN 使用另外一个输入模式)?
此致、
Guido